This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:拆除断路 MOSFET

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082384/lm5121-removing-the-disconnect-mosfet

部件号:LM5121
“线程: LM5122”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们收到了客户的这一询问。

我注意到,在其中一个论坛中,可以使用不带 QD MOSFET 的 LM5121,但论坛没有解释如何使用。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751198/lm5121-is-qd-nmosfet-mandatory?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5121#

我最初在设计中使用了 LM5121,但由于当前的供应问题,零件不可用

我最初的设计有一个 LM5122 20引脚 TSSOP,这已经是一个工作单元,但这些 LM5122不可用。

我正在尝试使用最小红色配线或无配线的 LM5121 20引脚 TSSOP,或者使用断路 MOSFET,是否对我有效。如果是,如何操作?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    如果要拆除 QD MOSFET,请在 DG 和 DS 引脚之间放置一个100pF 电容器,然后在不使用断开开关的情况下,将一个500khmm 开关从 DS 引脚连接到 GND。  

    此致,

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    感谢您的指导。 我们的客户希望澄清有关500K 欧姆开关的信息。 根据我们的客户,

    按500K 欧姆开关,您是指拨动开关吗? 您能澄清什么开关吗?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    请忽略开关,我不小心输入了错误信息。 它是500kohm 电阻器。

    此致,

    理查德