请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5121 “线程: LM5122”中讨论的其它部件
大家好,团队
我们收到了客户的这一询问。
我注意到,在其中一个论坛中,可以使用不带 QD MOSFET 的 LM5121,但论坛没有解释如何使用。
我最初在设计中使用了 LM5121,但由于当前的供应问题,零件不可用
我最初的设计有一个 LM5122 20引脚 TSSOP,这已经是一个工作单元,但这些 LM5122不可用。
我正在尝试使用最小红色配线或无配线的 LM5121 20引脚 TSSOP,或者使用断路 MOSFET,是否对我有效。如果是,如何操作?
此致,
丹尼洛