This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18511KCS:为什么 TR 通常比 TF 长?

Guru**** 2893050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083042/csd18511kcs-why-tr-is-commonly-longer-than-tf

部件号:CSD18511KCS

各位专家:

希望你们做得好,如果你们是女性专家,祝国际妇女节快乐。

 为什么 TR 总是比 TF 长?

在我看来, 打开或关闭电源时,所需时间与电流(充电或放电)有关。 假设有相同的门,则电流将由 VΔ 决定。    VΔ2 Vdriver= 10V,Vth=1.8V,我们可以得到 VΔ1 Ω>Ω。因此,tr 应该小于 tf?

请帮助查看我的计算结果,其中0.5 (Vmiller-Vth)用于简化开关期间的平均电压。

谢谢。

 达信蔡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信,您好!

    国际妇女节也很高兴,感谢您的询问。 我相信您的分析是正确的。 上升和下降时间取决于栅极驱动电流,电荷通常高于电荷,因为有更多电压可供产生电流。 但是,如果栅极驱动电压为5V 甚至3.3V,这种情况可能会有所变化。 请记住,RG 由栅极驱动器电阻+外部栅极电阻+内部 FET 栅极电阻组成。 栅极驱动器的放电阻通常较低。 我在下面加入了几个链接。 第一个是关于 TI 如何在 FET 数据表中测试和规范切换时间的博客,第二个是关于估算同步降压转换器(包括通用源电感)功率损耗的应用说明。

    e2e.ti.com/.../2016年15月07日 mfs/Understanding-mfi-data-sheet-part-5-开关参数

    https://www.ti.com/lit/slpa009

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    非常感谢您提供的宝贵信息。  

    您是否熟悉 LLC 转换器? 如果是,您能帮我澄清我对以下问题的困惑吗? 为什么主 MOSFET 始终设计为在 ZVS 条件下工作以消除接通损耗。为什么不选择 ZCS 来消除断电? 根据您分享的博客。 打开(tdon+tr)所需的总时间比关闭(tdoff+tF)所需的总时间长。 我认为,应该使用软开关技术来最大化其价值,以消除较高的损失(接通损失)。

    谢谢,BR,

    达信蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达信,

    我不是 LLC 转换器的专家。 我将把这个问题重定向到 HVP-HVC 应用程序团队。

    谢谢,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达信,

    在 LLC 转换器中,ZVS 优先于在接通电源时消除 Coss 损失。 此外,由于 MOSFET (Cos)的输出电容器关闭时,关闭损耗最小。  

    但是,如果关闭 ZCS,则会有二极管 反向恢复电流,这可能会损坏 FET。 因此,不建议使用 ZCS。

    请通过 e2e 向我发送一条直接消息。 我可以分享有关此问题的应用程序备注。  

    谢谢你。

    此致

    曼尼甘塔