This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] UCC27624:栅极驱动器的输出电阻是多少?

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082569/faq-ucc27624-what-is-the-output-resistance-of-a-gate-driver

部件号:UCC27624

TI 的栅极驱动器指定了其输出级的上拉和下拉电阻。  许多 TI 的栅极驱动器在上拉结构上具有独特的输出架构,在从低到高(米勒高原地区)的交流过渡期间,该结构在最需要时提供最高的峰值源电流。  该器件输出级采用混合上拉结构,采用 N 通道和 P 通道 MOSFET 器件的平行排列。 当输出状态从低变为高时,通过在较短的时间内打开 N 通道 MOSFET,栅极驱动器设备能够快速提升峰值输出电流,从而实现快速接通。  下图1显示了这种混合结构

图1: TI 的混合输出结构

以 Ω 新的双通道低压侧栅极驱动器 UCC27624为例,其混合上拉结构的 N 通道 MOSFET (RNMOS)在启动时的接通电阻约为1.04 µ A。

那些目光敏锐的人会注意到以下数据表中指定的上拉电阻(来自 UCC27624数据表)远高于仅 NMOS MOSFET 的1.04 Ω。  这是因为表中的数据是作为直流测量而不是交流测量来获取的,它仅代表 P 通道设备的接通电阻。  NMOS MOSFET 仅在从低到高的 AC 转换过程中打开。  UCC27624数据表的“输出级”部分进一步说明了交流上拉电阻。

UCC27624器件的下拉结构简单地由 N 通道 MOSFET 组成。  因此,ROL 参数(也是直流测量)代表设备下拉阶段的阻抗。  此外,如果部件只有 PMOS 拉拔结构,则 DC 卢武铉参数将具有代表性。

如果 TI 器件没有明确说明混合拉合结构的有效交流电阻,则估计它大约为1.5 x ROL。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此主题有其他疑问,请单击“提出相关问题”按钮。