This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23:与 TPS546C20A 和 TPS546C23 Excel 计算器和布局核对表相关的查询

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083248/tps546c23-tps546c23-query-related-to-tps546c20a-and-tps546c23-excel-calculator-and-layout-checklist

部件号:TPS546C23

TI 团队您好,

我正在与 TI Excel 表格合作,使用 TPS546C23设计3V3@ 25A 输出

S546C23 Excel 计算器和布局核对表

https://www.ti.com/lit/zip/slurb05

降压输入是

参数 规格 单位
最小输入电压 11.4.
最大输入电压 12.6.
切换频率 3.00E+05 Hz
     
输出电压 1.
最大输出连续电流 15. A
     
最高工作环境温度 85. 摄氏度
峰到峰值输入电压波纹 1.00 E-01 VPP
预期效率 0.85
     
峰到峰输出电压波纹 5.00E-03 VPP
峰到峰输出电压过冲 1.00 E-02 VPP
负载瞬态启动电流水平 1.5. A
加载瞬态最终电流电平 9. A

在将输入内容放入 TPS546C23 Excel 计算器和布局核对表的同时,我正在获得 LC 共振频率的设计加热。  

有人能帮助澄清和解决这个问题吗?

您在这方面的快速反应将非常明显?

此致

卡皮尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在表单中提及与馈电电容器相关的数据(在一个圆圈内)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡皮尔,您好!

    这很可能是设计工具中的错误,因此请忽略设计警告。 TPS546C23使用电压模式控制,因此它始终具有“馈电正向电容器”作为其类型3补偿的一部分。