Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS546C23 TI 团队您好,
我正在与 TI Excel 表格合作,使用 TPS546C23设计3V3@ 25A 输出
https://www.ti.com/lit/zip/slurb05
降压输入是
| 参数 | 规格 | 单位 |
| 最小输入电压 | 11.4. | 五 |
| 最大输入电压 | 12.6. | 五 |
| 切换频率 | 3.00E+05 | Hz |
| 输出电压 | 1. | 五 |
| 最大输出连续电流 | 15. | A |
| 最高工作环境温度 | 85. | 摄氏度 |
| 峰到峰值输入电压波纹 | 1.00 E-01 | VPP |
| 预期效率 | 0.85 | - |
| 峰到峰输出电压波纹 | 5.00E-03 | VPP |
| 峰到峰输出电压过冲 | 1.00 E-02 | VPP |
| 负载瞬态启动电流水平 | 1.5. | A |
| 加载瞬态最终电流电平 | 9. | A |
在将输入内容放入 TPS546C23 Excel 计算器和布局核对表的同时,我正在获得 LC 共振频率的设计加热。


有人能帮助澄清和解决这个问题吗?
您在这方面的快速反应将非常明显?
此致
卡皮尔