This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:输出电容器封装选择

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083810/tps65218d0-output-capacitor-package-selection

部件号:TPS65218D0

大家好,团队

我使用 TPS65218D0为 AM437x 供电。 我的查询与 PMIC 的输出电容器有关。 数据表建议 分别为22uF\5.5V 和10uF\3.3V 应用提供1206和0805封装。 由于我的设计中的空间限制,我可以使用0402封装。 这可以使用吗? 或者,在确定规格之前,我必须检查是否有任何规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 E2E。 刚刚推荐数据表中推荐的输出电容器。 其他电容器只要是陶瓷电容器(X5R 或 X7R),就可以使用,其性能与我们推荐的电容器相当或更好。 另请注意电气特性表中每个导轨的最小和最大电容。 例如,对于 DCDC1-3, 输出电容不应低于10uF,也不应高于100uF。 对于 DCDC4,其值不应低于40uF 且高于100uF。 有关详细信息,请参阅 TPS65218D0数据表,如有任何疑问,请随时联系我们。 此外,应检查所选电容器的电流和温度图解,以了解目标工作温度的最大预期负载电流的降额。  

    另一个注意事项是,对于 DCDC4,我们 强烈建议使用与输出电容器平行的100nF。   

    谢谢,

    Brenda