请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65218D0 大家好,团队
我使用 TPS65218D0为 AM437x 供电。 我的查询与 PMIC 的输出电容器有关。 数据表建议 分别为22uF\5.5V 和10uF\3.3V 应用提供1206和0805封装。 由于我的设计中的空间限制,我可以使用0402封装。 这可以使用吗? 或者,在确定规格之前,我必须检查是否有任何规格。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我使用 TPS65218D0为 AM437x 供电。 我的查询与 PMIC 的输出电容器有关。 数据表建议 分别为22uF\5.5V 和10uF\3.3V 应用提供1206和0805封装。 由于我的设计中的空间限制,我可以使用0402封装。 这可以使用吗? 或者,在确定规格之前,我必须检查是否有任何规格。

您好,
感谢您使用 E2E。 刚刚推荐数据表中推荐的输出电容器。 其他电容器只要是陶瓷电容器(X5R 或 X7R),就可以使用,其性能与我们推荐的电容器相当或更好。 另请注意电气特性表中每个导轨的最小和最大电容。 例如,对于 DCDC1-3, 输出电容不应低于10uF,也不应高于100uF。 对于 DCDC4,其值不应低于40uF 且高于100uF。 有关详细信息,请参阅 TPS65218D0数据表,如有任何疑问,请随时联系我们。 此外,应检查所选电容器的电流和温度图解,以了解目标工作温度的最大预期负载电流的降额。
另一个注意事项是,对于 DCDC4,我们 强烈建议使用与输出电容器平行的100nF。
谢谢,
Brenda