请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS62745 您好,
我的客户端在其电池供电产品中使用 TPS62745电源。 现在,他们希望检测到电池电量损失事件(完全断开电池)。
然后,输出上的一个大电容器将用作备用电源,以便 u 控制器记录事件。
现在,我在数据表中看到 ,当输出功率小于1mA 时,“电源良好”比较器将关闭。
我们的 u 控制器将大部分时间都用在睡眠模式下, 耗用的电流小于1mA。
这是否意味着我无法使用此电源正常针脚来完成此操作?
Ciao,
马里恩