This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:使用电源正常针脚检测电源损耗

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083569/tps62745-use-power-good-pin-to-detect-loss-of-power

部件号:TPS62745

您好,

我的客户端在其电池供电产品中使用 TPS62745电源。 现在,他们希望检测到电池电量损失事件(完全断开电池)。

然后,输出上的一个大电容器将用作备用电源,以便 u 控制器记录事件。

现在,我在数据表中看到 ,当输出功率小于1mA 时,“电源良好”比较器将关闭。

我们的 u 控制器将大部分时间都用在睡眠模式下, 耗用的电流小于1mA。

这是否意味着我无法使用此电源正常针脚来完成此操作?

Ciao,

马里恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,玛丽恩,

    您的理解是正确的。 无法使用 PG 引脚实现此功能。 TPS62745在轻负载下具有超低 IQ。  

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢大家的澄清。 然后我们必须考虑其他一些问题