This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:关于多个连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082513/ucc21750-about-multiple-connections

部件号:UCC21750
“线程”中讨论的其它部件: ISO5852S

大家好,团队

UCC21750数据表图45所示电路中是否可以连接多个晶体管?
所有晶体管同时打开。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是可能的,也不常见。

    每个 IGBT 都应在靠近每个 IGBT 引脚的位置放置各自的外部栅极电阻器。

    由于收集器/发射器短路,只需要一个去共享收集器节点的去饱和 HV 二极管。

    我想让大家看看我们为 ISO5852S 驾驶 parllel IGBT 而设计的参考设计。 主要不同之处是,此参考设计有一个您可能不会使用的当前缓冲区,除此之外,该设计是一个良好的起点/参考

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00917

    如果回答了所有问题,请按绿色的“已解决”按钮,告诉我。

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    感谢你的回复。
    我的问题是一个 IC 是否可以连接到多个晶体管。
    图45就是这样使用的。
    您给我的方法是并行操作多个 IC?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳山  

    参考设计显示,只需一个 IC 便可驱动多个晶体管,只是将其作为与客户共享的起点。  

    数据表的图61也显示了这一点。  

    如果回答了所有问题,请按 绿色的“已解决”按钮,告诉我。

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    感谢你的回复。
    我对我没有解释表示歉意。
    如图45所示,我想用多个晶体管连接一个后视镜锁模电路。
    即,我可以将 CLMPI 引脚连接到多个晶体管的底座吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳山  

    [引用 userid="497502" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082513/ucc21750-about - multiple-connections/4008520#4008520">我要将镜像夹电路与多个晶体管连接,如图45所示。
    即,我可以将 CLMPI 引脚连接到多个晶体管的底座吗?

    你 绝对可以做到这一点。  

     根据晶体管的数量,尺寸和板上的物理位置,一些客户使用 CLMPE 引脚切换到 UCC217xx,以控制米勒钳制的外部 MOSFET。  

    我想说,如果您的并行 FET 的放置相对较近,并且您不会使用缓冲器,您不需要外部 Miller Clamp FET,那么就不需要这样做了。  

    当驱动器离晶体管非常远时,这一点非常有用。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪米特里-桑,

    感谢你的回复。
    我理解。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳山

    我很高兴听到这个消息!

    仅供参考,我们在以下链接提供了 E2E 中 UCC217xx 系列驱动程序的比较表:  

    未来可能会有所帮助。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011093/faq-ucc21710-what-are-the-differences-between-ucc217xx-and-iso5x5x/3736299?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=difference%20ucc217xx#3736299

    如果您还有任何疑问,请随时与我们联系。  

    最佳

    迪米特里