你(们)好
您能否提供高侧 FET 与 TJ 的电流过限图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能否提供高侧 FET 与 TJ 的电流过限图
您好 ,多莉安·布里莱特·德坎德
您的图表是低侧 FET 与高侧 FET
我是否有误解?
2.是的,我的经验还包括当温度高时限流会降低。 (SENSE RDS (开))
3.
我的使用状况是
VIN=5V
输出电压=0.95V
FSW=1.1M Hz
根据数据表,OCP 约为7.8A
表中的高压侧 FET 的过流限制=6.1/6.8/7.5A
评估最低 OCP 6.1/6.8=0.897
典型值=7.8A
最小=7.8A*0.897 =6.997A?