This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:关于 UCD90120A 开启时 IO 出现故障

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084165/ucd90120a-about-ucd90120a-io-glitch-when-power-on

部件号:UCD90120A

尊敬的

UCD90120A 通电时,启用和 GPO 信号出现故障。 请参阅下图。

其中,3.3V_PCIe 为 UCD90120A 电源,重置为 UCD90120A 重置信号, P12V_PGD_VR 为一个输入信号,用于 提取三个启用信号 P1V8_EN。   当 P12V_PGD_VR 偏高时,P1V8_EN 将会偏高。 延时=0ms*P12V_PGD_VR (活动高)。  

即使我们在每个启用和 GPO 上添加了2k 下拉列表,我们仍会看到大故障。 此外,每次出现故障的电压都不同。

我在数据库中没有看到相关的描述。 原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,董

    您能否分享您的配置,以便我们了解情况? 如果您使用 Fusion Digital Power Designer,则可以将配置另存为项目文件(.xml)。

    此致

    安妮非政府组织

    德州仪器(TI)