This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:电源管理论坛

Guru**** 2603595 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084336/ev2400-power-management-forum

部件号:EV2400

大家好,团队

我们的客户使用此设备的时间不到半年,现在已有三台设备损坏。 请参阅随附的照片以供参考:


1.灯亮,但没有通信。
数据引脚:0.58V
时钟引脚:3.18V

2.指示灯熄灭,无通信。
数据引脚:-0.05v
时钟引脚:-0.06v

3.指示灯熄灭,无通信。
数据针脚:0.09V
时钟引脚:0.06伏

客户于2021年8月通过 TI 官方网站购买了6台 EV2400,并于2021年10月开始使用,但现在有3台已直接损坏。 产品质量问题是否与 此类似?  

我希望你能提供帮助

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    所有 EV2400在出厂前都经过测试。

    由于 BMS 主板上的不良连接或 超过3.3V 的外部上拉电流回流到通信线路,可能会损坏 EV2400。

    如果3台 EV2400已经死机,请检查您的设置和连接。 它与哪个设备配合使用?