您好,
我叫泰国语。
您能帮助查看此示意图吗?
现在,我只能达到 Vo1 (9.5V)。
VO2给我提供了1.1V,Vo3给我提供了0V。
我正在尝试实现两个方面的目标:两个方面:两个方面:两个方面:两个方面:一个方面:两个方面:一个方面:一

非常感谢您的参与。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,泰国人,
我回顾了原理图,它看起来很好。 我怀疑此问题可能与某些主板组件问题有关。 对于 TPS65100/105,内置了一个故障保护功能,如果任何导轨不符合规定,它将关闭整个设备,包括 VO1。 因此,我感到惊讶的是,VO1正在工作,而其他两条导轨却没有工作。 中间暴露的垫是否已正确焊接到板上? 这只是一个电路板的行为方式,还是您有几个电路板的行为方式?
此致,
聊斋