This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:PG 引脚上拉电阻器的最小值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084135/tlv62130-about-the-minimum-value-of-the-pull-up-resistor-of-the-pg-pin

部件号:TLV62130

您好,

它在 VOUT = 2.5V 时使用。

100kΩ TLV62130数据表,PG 上安装了一个 T Ü V 上拉电阻器。

kΩ 正在考虑将这种上拉电阻降低到100 μ A 或更低。
因此,我想知道上拉电阻器的下限。

PG 的最小上拉电阻是多少?

谢谢,致以诚挚的问候,
西古萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以低至1.25千欧,但建议尽可能粘在10千欧或更高的范围内。

    谢谢,

    阿莫尔