This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:增压 PFM 中的额外 SW 节点脉冲?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000EVM, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082371/tps631000-extra-sw-node-pulse-in-boost-pfm

部件号:TPS631000
“线程: TPS63900测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户正在对 TPS631000EVM 进行实验,该 EVM 的输入电压为2.6V,输出3.3V 和负载电流为~20mA (160欧姆负载电阻器)。 当他们在 L1和 L2处进行测量时,会显示两个闭合脉冲,并在再次重复两个脉冲之前出现延迟。 数据表中的 PFM/PSM 表示它在“单脉冲模式下工作以减少输出波纹。” 什么可能导致此额外脉冲?

谢谢你,

TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,TR,

    这是由内部操作不稳定引起的问题。 可能是馈电电容器会有所帮助。请将附件作为参考

    谢谢

    此致

    e2e.ti.com/.../Efficiency-comparison-test-of-TPS63805-and-TPS631000.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,陶。 他们正在评估大约20mA 负载时从1.6Vin 到5.5Vin 的整个范围,但实际输入应该在2V 到4.5V 之间。 他们是否还应该针对51个女性的 CFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,TR,

    如果其最大输出电流为20mA 且 PFM 仅工作,我认为51PF CFF 应该正常。  

    但如果20mA 是最大输出电流,我认为 TPS63900是更好的选择。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tao,

    您能否测试51pF 的稳定性,使其可降至2V 和最高可达4.5V? 我今天收到了 EVM,自己测试了47pF ...看起来可以达到2.8V,但随后我又开始看到一个额外的脉冲。  

    波德图也很棒。 我的实验室没有这种能力。  

    谢谢你,

    TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TR,

    很抱歉 我错过了您的更新,我稍后会向您展示。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,TR,

    请注意,在 PFM 工作期间,它无法测试波德图,因为会有超低频率波纹。在 PFM 工作期间,回路不再工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,TR,

    坏消息,在我测试51 pf 的测试过程中,我和你的表现都是一样的。

    这似乎不是适合您的应用的好解决方案。

    那么,这种额外的连锁反应是不可接受的,对吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您推荐10pF 还是100pF 有更好的价值?

    当在降压模式下滑块出现额外脉冲时,波纹差异非常大。 您似乎还提到您在下限 Vins (增压模式)测试了波纹,您是否也可以分享这些波纹?

    主板上的负载非常小,最大值<100mA,但它连接到物联网设备,这将使其非常动态。 我们只是想确保它保持稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,TR,

    我们似乎可以在这里结束分歧,开始发邮件,对吗?

    此致