“线程: TPS63900, 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户正在对 TPS631000EVM 进行实验,该 EVM 的输入电压为2.6V,输出3.3V 和负载电流为~20mA (160欧姆负载电阻器)。 当他们在 L1和 L2处进行测量时,会显示两个闭合脉冲,并在再次重复两个脉冲之前出现延迟。 数据表中的 PFM/PSM 表示它在“单脉冲模式下工作以减少输出波纹。” 什么可能导致此额外脉冲?
谢谢你,
TR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户正在对 TPS631000EVM 进行实验,该 EVM 的输入电压为2.6V,输出3.3V 和负载电流为~20mA (160欧姆负载电阻器)。 当他们在 L1和 L2处进行测量时,会显示两个闭合脉冲,并在再次重复两个脉冲之前出现延迟。 数据表中的 PFM/PSM 表示它在“单脉冲模式下工作以减少输出波纹。” 什么可能导致此额外脉冲?
谢谢你,
TR
您好,TR,
这是由内部操作不稳定引起的问题。 可能是馈电电容器会有所帮助。请将附件作为参考
谢谢
此致
陶
e2e.ti.com/.../Efficiency-comparison-test-of-TPS63805-and-TPS631000.pptx