This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:电流限制功能中断时的 IC 行为

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084179/lm5164-q1-ic-behavior-when-current-limit-function-is-broken

部件号:LM5164-Q1
“线程: LM5164”中讨论的其它部件

各位专家:

我对电流限制功能中断时的电流限制和 IC 行为有疑问。

1.
在电流限制工作之前,您能告诉我最大输出电流吗?
建议的工作条件中是否描述了1.25A?

2.
如果电流限制功能中断,LM5164-Q1支持多少电流?
如果您能告诉我内部 MOSFET 的额定电流,这将非常有用。

3.
当电流限制功能断开时,是否可能导致火灾危险?
如果由于电流限制功能中断而流入 IC 的电流过大,可能会发生燃烧/吸烟?

请你发表评论。

谢谢,致以诚挚的问候,
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,

    1.是的,最大输出可能略高于1.25A,低于1.5A。

    2. 如果 LS 谷电流限制功能正常,峰值取决于 Vin,Vout 和 L,如果 HS 峰值电流限制功能正常,则电流峰值限制为低于1.5A (典型值)

    3.  如果电流限制故障,输入电流可能相当高,可能会导致烫伤甚至火灾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy-San,

    感谢你的回复。 让我再问一些问题。

    [引用 userid="151599" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1084179/lm5164-Q1-IC-behavie-current-limite-function-is -is -broken /4013411#4013411]2.  如果 LS 谷电流限制功能正常,则峰值取决于 Vin,Vout 和 L,如果 HS 峰值电流限制功能正常,则当前峰值限制在1.5A 以下(典型值)

    抱歉,当电流限制功能中断时,您能否告诉我最大输出电流?
    是1.5A 吗? (与正常情况相同?)

    [引用 userid="151599" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1084179/lm5164-Q1-IC-behavie-current-limite-function-is -中断/4013411#4013411"] 3.  如果电流限制发生故障,输入电流可能会很高,甚至会导致火源中断[引用/引用]。

    当电流限制功能断开时,如果电流在1.25A 以内,IC 可以正常工作?

    谢谢,致以诚挚的问候,
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,

    LM5164同时具有 HS 峰值和 LS 谷值电流限制,  如果 LS 谷值电流限制功能正常,峰值取决于 Vin,Vout 和 L,如果 HS 峰值电流限制功能正常,则最大输出电流峰值通常约为1.5A, 但是,如果在高 Vin 条件下触发 Ton-min,它可能会消失。

    如果电流限制功能中断,并且电流过限值的三分之两,如果负载电流低于1.25A,IC 仍可以正常工作。

    B R

    安迪