“线程: LM5164”中讨论的其它部件
各位专家:
我对电流限制功能中断时的电流限制和 IC 行为有疑问。
1.
在电流限制工作之前,您能告诉我最大输出电流吗?
建议的工作条件中是否描述了1.25A?
2.
如果电流限制功能中断,LM5164-Q1支持多少电流?
如果您能告诉我内部 MOSFET 的额定电流,这将非常有用。
3.
当电流限制功能断开时,是否可能导致火灾危险?
如果由于电流限制功能中断而流入 IC 的电流过大,可能会发生燃烧/吸烟?
请你发表评论。
谢谢,致以诚挚的问候,
Ryo Akashi