This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离门驱动器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084928/isolated-gate-driver

“线程”中讨论的其它部件:UCC21710ABSUCC21530

您好,

你好。  客户正在 为交流/直流转换器开发快速主动夹,他们需要具有低传播延迟(tpd < 50ns)的隔离式浇口驱动器 此外,它还可以驱动双极输出(+20/-5V)的 SiC MOSFET,峰值电流能力至少为4A,并且还支持1200V 的连续工作电压。 他们确实查看了一些有一些限制的选项,因此想检查您的建议。 请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,  

    客户的功率水平是多少?

    您是否有他们计划驾驶的 SiC FET 的零件号?

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    你好。 请参阅以下专家对您的答复的答复。 非常感谢。

    我们将使用一个与  C2M0160120D 相似的 FET ,其 Qg=40nC 在20/2-5V 输出下工作,切换频率为50kHz。 (PG 约50mW)。 如果您 需要其他信息,请告诉我。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,  

    考虑到开关频率和用例,我不确定客户为何需要 TPD <50ns 的驱动程序。  

     我们没有一个具有<50ns TPD,>25V VDD-V 电压功能的门驱动器,因此客户需要在其中一个方面做出让步。 由于其性质,我认为妥协应该是以小的拖后推。  


    对于高功率电平,我们建议使用集成短路保护和10A 驱动电流的 UCC21710等设备。 但是,该部件的典型 TPD 为90ns。  

    如果客户不需要短路保护,我建议他们查看 UCC5350MC (Miller Clamp),如果我记得哪 一种版本最低,传播延迟通常为~60ns。  

    我们的双通道的支撑延迟非常低,但25V 的 VDD-V 实际上是其最大 ABS,我不推荐用于此应用。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    你好。 请参阅以下客户对您的问题的回复。 非常感谢。

    我们不是以传统 PWM 方法操作 FET。 FET 切换瞬时受到控制以实现最佳能量回收,这就是为什么我们需要 TPD < 50ns。  根据您的建议,我们可以将驱动电压更改为 +15/-4。
    考虑到 TPD < 50ns, +15/-4 V 驱动电压,1200 V 连续屏障耐受电压的这些要求,请告诉我们一些您会推荐的选项。 我们不一定需要短路保护,因为我们具有外部快速过电流保护。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

    感谢您提供更多信息。  

    我会建议客户关注  

    UCC21530或 UCC21521C,是+4/-6A 额定双通道驱动器,具有19ns 典型传播延迟,这是我们拥有的一些最快的隔离驱动器(19ns 典型 TPD)

    两种电压均支持满足其要求的25V VDDx-VSSx 电压。 我以前以为这是 ABS.max,但却是 ABS.Max。Max 实际上是30V,很抱歉我的困惑,因为我通常不支持这些部件。  

    这些零件还具有12V UVLO wihich,强烈建议用于 SiC FET 驱动。  

    根据客户的偏好,您可以并行使用两个通道以获得更高的驱动强度,或者仅使用一个通道。  

    他们没有集成的 Miller 夹具,客户可能希望防止错误打开,他们可以将其中一个驱动器连接到没有 Miller 夹具的位置,并延迟旋头直到驱动器 VGS 已经低于 VTH。  

    如果对此有任何其他问题,请告诉我,  

    最佳

    迪米特里