您好,
你好。 客户正在 为交流/直流转换器开发快速主动夹,他们需要具有低传播延迟(tpd < 50ns)的隔离式浇口驱动器 此外,它还可以驱动双极输出(+20/-5V)的 SiC MOSFET,峰值电流能力至少为4A,并且还支持1200V 的连续工作电压。 他们确实查看了一些有一些限制的选项,因此想检查您的建议。 请给出建议。 非常感谢。
此致,
雷文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
你好。 客户正在 为交流/直流转换器开发快速主动夹,他们需要具有低传播延迟(tpd < 50ns)的隔离式浇口驱动器 此外,它还可以驱动双极输出(+20/-5V)的 SiC MOSFET,峰值电流能力至少为4A,并且还支持1200V 的连续工作电压。 他们确实查看了一些有一些限制的选项,因此想检查您的建议。 请给出建议。 非常感谢。
此致,
雷文森特
射线,
考虑到开关频率和用例,我不确定客户为何需要 TPD <50ns 的驱动程序。
我们没有一个具有<50ns TPD,>25V VDD-V 电压功能的门驱动器,因此客户需要在其中一个方面做出让步。 由于其性质,我认为妥协应该是以小的拖后推。
对于高功率电平,我们建议使用集成短路保护和10A 驱动电流的 UCC21710等设备。 但是,该部件的典型 TPD 为90ns。
如果客户不需要短路保护,我建议他们查看 UCC5350MC (Miller Clamp),如果我记得哪 一种版本最低,传播延迟通常为~60ns。
我们的双通道的支撑延迟非常低,但25V 的 VDD-V 实际上是其最大 ABS,我不推荐用于此应用。
最佳
迪米特里
季米特里,您好!
你好。 请参阅以下客户对您的问题的回复。 非常感谢。
此致,
雷文森特
射线,
感谢您提供更多信息。
我会建议客户关注
UCC21530或 UCC21521C,是+4/-6A 额定双通道驱动器,具有19ns 典型传播延迟,这是我们拥有的一些最快的隔离驱动器(19ns 典型 TPD)
两种电压均支持满足其要求的25V VDDx-VSSx 电压。 我以前以为这是 ABS.max,但却是 ABS.Max。Max 实际上是30V,很抱歉我的困惑,因为我通常不支持这些部件。
这些零件还具有12V UVLO wihich,强烈建议用于 SiC FET 驱动。
根据客户的偏好,您可以并行使用两个通道以获得更高的驱动强度,或者仅使用一个通道。
他们没有集成的 Miller 夹具,客户可能希望防止错误打开,他们可以将其中一个驱动器连接到没有 Miller 夹具的位置,并延迟旋头直到驱动器 VGS 已经低于 VTH。
如果对此有任何其他问题,请告诉我,
最佳
迪米特里