This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:强制 PWM 模式下的负电流限制

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084624/lm5146-negative-current-limit-in-forced-pwm-mode

部件号:LM5146
“线程”中讨论的其它部件: LM5145LM5143-Q1

您好,

当设备在强制 PWM 模式下运行时,LM5146降压控制器中是否有任何负电流限制? 我正在设计一个双向电源,它需要电源来在12V 输出时输出并吸收高达7A 的电流。 输入电压为48V。 LM5146,LM5145和 LM5143-Q1是否可以这样做?

谢谢你,

沙里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,夏里,

    我不知道负电流限制。 这是一个具有外部 FET 的控制器,应该非常坚固。

    蒂姆