Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, LM5143-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5146 “线程”中讨论的其它部件: LM5145, LM5143-Q1
您好,
当设备在强制 PWM 模式下运行时,LM5146降压控制器中是否有任何负电流限制? 我正在设计一个双向电源,它需要电源来在12V 输出时输出并吸收高达7A 的电流。 输入电压为48V。 LM5146,LM5145和 LM5143-Q1是否可以这样做?
谢谢你,
沙里