《线程》中讨论的其他部件: Tida-01093
尊敬的:
我参考了 TIDA-01093,设计了 bq76940的电路,但使用了 stm32F103。 我对 C0,BAT 和 GND_B 的地面水平非常好奇?
我认为 C0与 BAT 相同。 但 C0和 GND_B 的电压差约为7V。 正确吗?
BAT 针脚功能是什么? 如果测量 C0和 BAT 针脚之间的42V,BAT_HI 和 BAT_LOW 值应与42V 相同?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我参考了 TIDA-01093,设计了 bq76940的电路,但使用了 stm32F103。 我对 C0,BAT 和 GND_B 的地面水平非常好奇?
我认为 C0与 BAT 相同。 但 C0和 GND_B 的电压差约为7V。 正确吗?
BAT 针脚功能是什么? 如果测量 C0和 BAT 针脚之间的42V,BAT_HI 和 BAT_LOW 值应与42V 相同?
此致,
大卫,你好。
C0,BAT 和 GND_B 的电压都相同。 如果您查看 TIDA-01093原理图的第4页,您将看到它们都是在一个点上连接的。 这是一种典型的单点接地方案。 我在您的原理图中没有看到这些连接,所以这可能是您看到电压差异的原因。
我注意到您在 VC0和 VC1上使用10uF 电容器,而在所有其他 VCX 引脚上使用1uF 电容器。 电源插针(BAT,VC10X,VC5X)中似乎缺少电源滤波器组件。 我建议观看此视频,以确保您遵循所有建议: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940
此致,
马特