This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:C0与 BAT 和 GND_B 与 TIDA-01093有何区别?

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-01093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085147/bq76940-what-is-the-difference-among-c0-and-bat--and-gnd_b-from-tida-01093

部件号:BQ76940
《线程》中讨论的其他部件: Tida-01093

尊敬的:

我参考了 TIDA-01093,设计了 bq76940的电路,但使用了 stm32F103。 我对 C0,BAT 和 GND_B 的地面水平非常好奇?

我认为 C0与 BAT 相同。 但 C0和 GND_B 的电压差约为7V。 正确吗?

BAT 针脚功能是什么? 如果测量 C0和 BAT 针脚之间的42V,BAT_HI 和 BAT_LOW 值应与42V 相同?

此致,

 

e2e.ti.com/.../3617.bms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用万用表测量了 C0到 C13之间的单元电压。 每个单元格之间的所有值都是3.2V,但使用 I2C 接口读取单元格值是不同的。  

    如果我测量 VC0和 VC1之间的值,读数单元格值应与我测量的值相同。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照我的要求分离接地的目的是什么? 是否可以连接所有(C0,BAT-,GND_B)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    C0,BAT 和 GND_B 的电压都相同。 如果您查看 TIDA-01093原理图的第4页,您将看到它们都是在一个点上连接的。 这是一种典型的单点接地方案。 我在您的原理图中没有看到这些连接,所以这可能是您看到电压差异的原因。

    我注意到您在 VC0和 VC1上使用10uF 电容器,而在所有其他 VCX 引脚上使用1uF 电容器。 电源插针(BAT,VC10X,VC5X)中似乎缺少电源滤波器组件。 我建议观看此视频,以确保您遵循所有建议: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940 

    此致,

    马特