请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS51200 您好,
根据以下申请说明 P.9 NOTE4,我们可以找到以下句子。
https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf
注4:如果薄 型(< 1.4毫米) MSL2设备的地板寿命限制在< 30C 和< 60% RH,则不需要烘烤。
当用户无法满足“< 30C 和< 60%RH”的要求时,您能否告诉我们烘焙的情况? 请告诉我们。
谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里