This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:在30C 或>60%RH 下打开 MSL2烘烤条件。 (TPS51200问题)

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085054/tps51200-msl2-baking-condition-when-opening-under-30c-or-60-rh-tps51200-question

部件号:TPS51200

您好,

根据以下申请说明 P.9 NOTE4,我们可以找到以下句子。

https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf

注4:如果薄 型(< 1.4毫米) MSL2设备的地板寿命限制在< 30C 和< 60% RH,则不需要烘烤。

当用户无法满足“< 30C 和< 60%RH”的要求时,您能否告诉我们烘焙的情况?   请告诉我们。

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS51200DRCR 的额定电压为 MSL-2-260C。

    包装最大厚度1.0mm

    地板寿命为1年。

     

    根据 J-STD-033C,
    如果超过地板寿命超过72小时,
    烘烤条件为125℃时为5小时。

    如果超过等于或小于72小时的地板寿命,
    然后在125C 下烘烤3小时。

    谢谢,

    卡迪姆