请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS7A19 “线程: ABS”中讨论的其它部件
您好,
我制造了一个 TPS7A19电路,具有12V 输入,用于5V 输出。
为了抑制输出波纹噪音,我在输出上应用了 L 型滤波器。
我用过这个,
L:“742792609”,铁氧体磁珠
C: 22uF 陶瓷电容器(SMD3216)
那么,在输出中应用 L 型滤波器是否没有问题?
我 想知道没有问题。
谢谢..
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我制造了一个 TPS7A19电路,具有12V 输入,用于5V 输出。
为了抑制输出波纹噪音,我在输出上应用了 L 型滤波器。
我用过这个,
L:“742792609”,铁氧体磁珠
C: 22uF 陶瓷电容器(SMD3216)
那么,在输出中应用 L 型滤波器是否没有问题?
我 想知道没有问题。
谢谢..