This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:在输出中应用 L 型滤波器是否没有问题?

Guru**** 2608935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084139/tps7a19-is-there-no-problem-with-applying-l-type-filter-to-the-output

部件号:TPS7A19
“线程: ABS”中讨论的其它部件

您好,

我制造了一个 TPS7A19电路,具有12V 输入,用于5V 输出。

为了抑制输出波纹噪音,我在输出上应用了 L 型滤波器。  

我用过这个,

L:“742792609”,铁氧体磁珠

C: 22uF 陶瓷电容器(SMD3216)

那么,在输出中应用 L 型滤波器是否没有问题?

我 想知道没有问题。

谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我正在研究这个问题,我将在2个工作日内回复你。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我建议将22uF 陶瓷电容器放置在尽可能靠近输出引脚的位置。  然后,你可以将铁氧体磁珠放置在它之外。 请验证负载瞬变所导致的电感峰值是否未违反 ABS 最大额定值。  我还鼓励您在扩展之前验证设置是否符合您的性能要求。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特