This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:BQ25170

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083795/bq25170-bq25170

部件号:BQ25170
“Thread:TestBQ25180 (线程:测试,BQ25180)”中讨论的其它部件

你好。
VIN 和 VDO 之间的关系如何?
例如,数据表中指出,当 IOUT 为500mA 时,压降将约为425mV。
例如,如果输入电压为4.5V,而蓄电池电压为4.1V,如果由于内部降导致 VOUT 为4.0V,将会有什么作用?
我认为 VIN > VOUT + SLEEPZ 的条件将得到满足,但我不认为充电操作是可行的。
请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福泽-桑,

    VDO 指定了降压电压作为充电电流的函数。 在这种情况下,RON (VDO/测试电流)大约为0.85欧姆。  

     在计算中,您可以使用 RON 规格并确定 VIN 所需的净空余量。

    您的 VIN 必须高于 VOUT +(充电电流*RON),且 VIN 必须高于 VOUT + SLEEPZ 阈值才能正常操作。  

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gautham。

    感谢您的回答。
    如果不能满足以下条件,操作将是什么?

    VIN > VOUT +(充电电流* RON)
    VIN > VOUT + SLEEPZ

    在我们的系统中,VIN 精确到5V±10%,我们希望设计600mA 的充电电流。
    在最坏的情况下,可能无法满足上述条件。
    这种情况下可能发生什么事件?
    有办法处理这一问题吗?

    请提前感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福泽-桑,

    如果不满足任一条件,设备将 无法为电池充满电,因为设备需要输入 CC-CV 过渡点。 如果您降低了充电电流,VIN > VOUT +(充电电流* RON)将有所帮助,因为 VIN > VOUT + SLEEPZ 是一个固定阈值,您的 VIN 似乎符合该要求。  

    您的应用中的蓄电池充电电压是多少? VIN 是否也是专有 适配器?

    此致,

    Gautham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham-san 您好,

    电池的充电电压为4.1伏,容量约为3000mAh。
    VIN 是自定义适配器。
    我们希望电池的设计能耗不到5小时才能充满电。
    当系统侧的负载处于最坏情况下时,VIN 可能会下降到约4.5V,但在正常情况下,VIN 保持在约5V。
    是否有一个功能来减少充电电流以响应电压降?
    是否可以在另一台设备中引入此功能?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福泽-桑,

    我们的一些设备(如 BQ25180)具有 VINDPM 功能,您可以打开该功能,并将通过 VIN 电压降低电流。  

    该设备是否适用于您的应用程序? VINDPM 的功能(可配置)将在电压接近4.5V 时降低进入电池(和系统)的电流。  

    此致,

    Gautham