Other Parts Discussed in Thread: BQ25180
“Thread:Test, BQ25180 (线程:测试,BQ25180)”中讨论的其它部件
你好。
VIN 和 VDO 之间的关系如何?
例如,数据表中指出,当 IOUT 为500mA 时,压降将约为425mV。
例如,如果输入电压为4.5V,而蓄电池电压为4.1V,如果由于内部降导致 VOUT 为4.0V,将会有什么作用?
我认为 VIN > VOUT + SLEEPZ 的条件将得到满足,但我不认为充电操作是可行的。
请提前感谢。