This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:Desat 系列残留物的值

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082989/ucc21750-the-value-of-desat-series-resister

部件号:UCC21750
“线程:测试”中讨论的其它部件,

尊敬的团队:  

我的客户希望删除 Desat 端口上的限制以提高 有效的 Desat 阈值。 目前,他们正在使用1K 系列的电阻器和1ea HV 阻塞二极管。  

在删除系列残留物后, HV 二极管在正常操作期间存在热问题。

我知道内部电流源在正常操作期间通过串联电阻器和 HV 阻隔二极管流向收集器。 因此,我认为电荷电流(Ichg)仅为500uA,当没有串联电阻时,不会导致热问题。  

请复习下面的问题并告诉我您的意见。  

1.串联电阻器(rlim)是强制性选项吗? 如果我们删除 系列电阻器,是否有任何副作用,如热问题?  

 - Ichg (500uA)是否会导致 HV 二极管出现热问题? 还是还有其他原因?

 如果删除系列残留物会导致热问题,请告诉我您对原因的看法。  

2.系列尺寸调整器(rlim)是必需选项,系列尺寸调整器(rlim)的最小值是否有任何指导?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,  

    请参阅以下问题的答案-  

    [引用 userid="134317" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1082989/ucc21750- desat 系列的值大小调整器]1. 串联电阻器(rlim)是必选件吗? 如果我们删除 系列电阻器,是否有任何副作用,如热问题?  [/引用]

    理论上,可以删除 rlim,而无需观察任何散热问题。 由于充电电流(Ichg)保持在500uA 时恒定,二极管中耗散的电源应保持恒定。 但是,删除限制不会对去饱和阈值电压的差值太大(降解电压增加500uA * 1kOhm = 500mV)。  

    [引用 userid="134317" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082989/ucc21750-the-value-desat 系列-残留物] - Ichg (500uA)是否会导致 HV 二极管出现过热问题? 或者还有其他原因吗?

    如上所述,不应存在任何观察到的问题。 客户正在使用什么 HV 二极管? 此外,如果您可以与我们共享原理图,我们可以帮助进一步调试。  

    [引用 userid="134317" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1082989/ucc21750- desat 系列的值大小调整器]2. 序列调整器(rlim)是必需选项,序列调整器(rlim)的最小值是否有任何指导?[/quot]

    林姆不是强制性的,我们没有推荐的林姆最小值。  

    谢谢,  

    维维安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维维安,您好!  

    感谢您的回复。  

    林还有其他作用吗? 是否有其他原因导致过热问题? 客户表示只删除了林。  

    目前,客户正在使用 USIM-E3 Vishay 二极管作为 HV 二极管。 请参考下面的示意图,让我了解您的意见。   

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,  

    [引用 userid="134317" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1082989/ucc21750-the -value-desat 系列- resider/4010343#4010343"] rlim 是否有其他作用?

    除了调整脱饱和阈值外,限制还具有一些电流限制能力。 当晶体管切换时,它可以限制由二极管电容耦合引起的电流峰值,如果二极管的反向恢复时间过长,它可以限制流经二极管的电流。 但是,在这种情况下,这两种情况都不太可能发生——二极管的电容很小(15pF),二极管的反向恢复时间很短(75ns)。  

    林的另一个作用可能与内部电流供应(Ichg)有关。 可能是由于消除了拉线而导致电路短路,从而导致高充电电流,从而导致二极管的功率消耗过高。 我们将测试林对伊克的影响,并返回给您。  

    [引用 userid="134317" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082989/ucc21750-the-value-desat 系列- resider/4010343#4010343 "]是否有其他原因导致过热问题?

    可能导致散热问题的其他原因包括:  

    1.脱扣后,脱扣引脚更容易受到噪音的影响,从而导致功率消耗过大。  

    2,IGBT / MOSFET 的收集器/排卸器发出噪音,导致功率消耗过大。  

    为了测试这些原因,如果客户可以在拆下拉杆之前和之后探测到脱饱和引脚上的电压,这将有所帮助。  

    此外,如何定义“散热问题”? 他们用什么来测量二极管的温度,它达到了什么温度? 他们使用的切换频率是多少?  

    谢谢,  

    维维安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维维安,您好!  

    感谢您的善意解释。  

    我什么时候可以获得有关林对伊克的影响的测试结果?  

    [引用 userid="513560" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082989/ucc21750-the -value-desat 系列- resider/4010709#4010709"]他们使用的切换频率是多少?  [/引用]

    =>25KHz

    关于您的另一个问题以及  Desat 引脚上的电压波形,我将与我的客户讨论,并在下星期一返回给您。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,  

    我将在下星期一结束前就林姆的影响向大家提出问题。

    谢谢,  

    维维安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维维安,您好!  

    您是否测试 了林对伊克的影响? 如果完成,请告诉我您的测试结果。  

    请在下面查看并告诉我您的意见。  

    [引用 userid="513560" url=~ë/support/power -management/f/power -management-forum/1082989/ucc21750-the -value-desat-series-resider/4010709#4010709]\n 如果客户可以探测到去除了 rlim 之前和之后的 Desat 引脚上的电压,这将有所帮助。  [/引用]

    请参阅随附的有关二极管的热结果和电流波形的测试结果。  

    e2e.ti.com/.../Bat-Gate-Desat-Diode-thermal-Issue_5F00_E2E_5F00_220315.pptx

    [引用 userid="513560" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082989/ucc21750-the-value-desat 系列- resider/4010709#4010709"]如何定义“热量问题”? 他们用什么来测量二极管的温度,温度达到了什么?

    拆下后,二极管的温度从43.2C 上升到87.6C。 他们使用了热像仪。

    [引用 userid="513560" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082989/ucc21750-the -value-desat 系列- resider/4010709#4010709"]他们使用的切换频率是多少?  [/引用]

    如前所述,它们的切换频率为25KHz。  

    请查看以上内容,并告诉我您对热问题原因的看法。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,

    感谢您的帮助!  维维安目前已外出,但本周晚些时候将再次为您提供帮助。

    ---

    亚伦·格格里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,  

    对延迟回复表示歉意。 在我的实验室设置中,我测试了产生 Ichg 的内部电路是否会受到取走林的影响,结果是取走林不会对 Ichg 产生重大影响。  

    从您提供的波形中,我可以看到, 由于反向恢复,在拆除拉利电阻器时峰值电流为高(342mA)。 这可以解释二极管的加热。  

    我们建议放置一个200欧姆- 1千欧的电阻器。 希望这将解决散热问题。  

    谢谢,  

    维维安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维维安,您好!  

    谢谢你的大力支持。还有一个问题..  

    因此 ,拆下电阻器后,二极管的反向恢复电流(342mA)是否可能会损坏 UCC21750?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,  

    在这种情况下,高反向恢复电流可能会被充电电容器 Cblk 阻尼,因为它是一个脉冲;但是,如果高电流水平持续存在,芯片可能会损坏。  

    希望这能有所帮助!  

    维维安