Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
“线程:测试”中讨论的其它部件,
尊敬的团队:
我的客户希望删除 Desat 端口上的限制以提高 有效的 Desat 阈值。 目前,他们正在使用1K 系列的电阻器和1ea HV 阻塞二极管。
在删除系列残留物后, HV 二极管在正常操作期间存在热问题。
我知道内部电流源在正常操作期间通过串联电阻器和 HV 阻隔二极管流向收集器。 因此,我认为电荷电流(Ichg)仅为500uA,当没有串联电阻时,不会导致热问题。
请复习下面的问题并告诉我您的意见。
1.串联电阻器(rlim)是强制性选项吗? 如果我们删除 系列电阻器,是否有任何副作用,如热问题?
- Ichg (500uA)是否会导致 HV 二极管出现热问题? 还是还有其他原因?
如果删除系列残留物会导致热问题,请告诉我您对原因的看法。
2.系列尺寸调整器(rlim)是必需选项,系列尺寸调整器(rlim)的最小值是否有任何指导?

谢谢你。