This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A28:数据表中的工作台效率差距

Guru**** 2525050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085344/tpsm8a28-webench-efficiency-gap-from-the-datasheet

部件号:TPSM8A28

大家好,团队

我的客户发现数据表中存在 TPSM8A28效率差距。

他希望检查 TPSM8A28的 VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=4A,600kHz FCCM 频率。

在图8-9的数据表中,它看起来像~93%。 但网格显示效率为95.8%。

请从 以下链接查看设计。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B17AB2F40095B549

请仔细检查一下?

此致,

伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托,您好!

    我们的美国团队将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    WEBENCH 模拟只是一个基于方程式和计算的模拟工具。 其目的是根据输入提供估算值,以便客户开始设计。 例如,在同一个型号中,仅仅通过添加一些热系数和板尺寸,Webench 就获得了94%的折扣。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/101

    数据表中的数据表效率曲线是实际结果更准确。 VIN=12V,VOU=5V,IOUT=4A,600kHz FCCM,我看到大约93.5%

    此外,最好让客户根据所需的应用对 EVM 进行评估,以更好地了解器件的性能。

     

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tahar-san,

    感谢您的检查。 但我无法通过链接检查您的 WEBENCH 设计。

    你能 仔细检查一下吗?

    此致,

    伊托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki-san,  

    WEBENCH 中,您可以使用一些参数,如温度,板尺寸等,并可以看到对效率的影响。  

    我要尝试的一点是  ,WEBENCH 模拟只是一个基于方程式和计算的模拟工具。 其目的是根据输入提供估算值,以便客户开始设计。  

    我会使用数据表效率来获得更准确的数字。

    如果您想进一步操作,订购 EVM 并对 EVM 进行更改,如 BOM (CIN/COUT),VIN,VOUT,FSW,Ta 等,以匹配您的应用,需要尽可能接近您在主板上看到的编号。  

    谢谢!

    Tahar