“线程:”, “GPCCHEM”中讨论的其它部件
我的客户对 BQ27Z561有疑问,请在这里提供帮助吗?
- 连接到 BQ27Z561的电池为410mAh,因此选择了 Chid 1341,425mAh。 但在充满电-放电循环结束后,其完全充电容量仍为4987mAh。 为什么?
- BQ27Z561和 BQ27Z561-R2之间有何不同,但 BQ27Z561-R2具有休眠模式除外?

非常感谢!
比尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户对 BQ27Z561有疑问,请在这里提供帮助吗?

非常感谢!
比尔
您好 Bill,
仪表似乎无法执行 Qmax 更新。 更新 Qmax 需要满足一些条件,您可以在 TRM 中找到这些条件。 这可能有许多原因,因此我需要一个.gg 文件或日志来确定发生了什么。 如果你重新执行学习周期但记录它,我可以查看日志并帮助找出它不起作用的原因。 我将附上一份文档,这可能有助于使其正常工作。
e2e.ti.com/.../7043.Achieving-the-Successful-Learning-Cycle-_2800_1_2900_.pdf
关于基础版和 R2版之间的区别,以下两个文档应该很有帮助:
谢谢,
亚历克斯·M.
你好,Alex
客户使用的电池已连接。
当客户上传了完整充电-放电周期的数据时,建议使用一个氧化锂电池的 Chem ID。 该建议电池的完全充电容量为4100mAh,而客户的电池容量为410mAh,然后客户选择了 Chem ID 1341.e2e.ti.com/.../410mah_5F00_lp333437ju_5F00_1s1p_5F00_2_5F00_wire_5F00_50mm_2D002D00_Medtronic_2D00_Jason.Gu.pdf
上海的 COVID-19现在更糟糕,客户被阻止进入办公室。 因此,预计日志将不得不推迟。
非常感谢您的帮助。
Bill。Xu
您好 Bill,
很遗憾听到这个消息。 您是否碰巧知道在选择 CHEMID 时 GPCCHEM 给出的错误百分比? CHEMID 定义了一个大于 DOD %的特定 OCV 曲线,而不是以 mAh 为单位的绝对容量。 因此,如果 CHEMID 容量和电池容量不匹配,这种情况并不罕见,甚至必然是一个问题。 当然,如果不匹配,学习周期就会更有可能失败。 我仍然建议将设计容量值更改为实际电池的值。 请告诉我您是否能够获得更多信息/日志,或者在学习周期中再次尝试。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好,Alex
以下是客户的反馈。
“准确地说,上周我尝试上传完整的充电和放电周期数据,并获得了推荐的 Chem ID,但似乎仍然不准确。
放电时间为2小时,可能太短。 上星期四,我完成了一个完整的循环,充电2.5小时,放松2小时,放电5小时,然后放松10小时。 但上星期五我被孤立在家里,本周其他电子工程师被隔离。 当我获得新的日志数据时,我会再试一次。
顺便提一下,BQ27Z561金色图像是否可以应用于 BQ27Z561-R2?”
客户是否可以 将 BQ27Z561金色图像用于 BQ27Z561-R2?
非常感谢。
此致,
比尔