This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:满电荷和放电后仪表结果出现明显错误

Guru**** 2539840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27Z561-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084232/bq27z561-gauge-result-has-notable-error-after-full-charge-and-discharge

部件号:BQ27Z561
“线程:”, “GPCCHEM”中讨论的其它部件

我的客户对 BQ27Z561有疑问,请在这里提供帮助吗?

  1. 连接到 BQ27Z561的电池为410mAh,因此选择了 Chid 1341,425mAh。 但在充满电-放电循环结束后,其完全充电容量仍为4987mAh。 为什么?
  2. BQ27Z561和 BQ27Z561-R2之间有何不同,但 BQ27Z561-R2具有休眠模式除外?

非常感谢!

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    仪表似乎无法执行 Qmax 更新。 更新 Qmax 需要满足一些条件,您可以在 TRM 中找到这些条件。 这可能有许多原因,因此我需要一个.gg 文件或日志来确定发生了什么。 如果你重新执行学习周期但记录它,我可以查看日志并帮助找出它不起作用的原因。 我将附上一份文档,这可能有助于使其正常工作。

    e2e.ti.com/.../7043.Achieving-the-Successful-Learning-Cycle-_2800_1_2900_.pdf

    关于基础版和 R2版之间的区别,以下两个文档应该很有帮助:

    基座更改为 R1

    R1至 R2发生变化

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

     客户使用的电池已连接。  

    当客户上传了完整充电-放电周期的数据时,建议使用一个氧化锂电池的 Chem ID。 该建议电池的完全充电容量为4100mAh,而客户的电池容量为410mAh,然后客户选择了 Chem ID 1341.e2e.ti.com/.../410mah_5F00_lp333437ju_5F00_1s1p_5F00_2_5F00_wire_5F00_50mm_2D002D00_Medtronic_2D00_Jason.Gu.pdf

     上海的 COVID-19现在更糟糕,客户被阻止进入办公室。 因此,预计日志将不得不推迟。

    非常感谢您的帮助。

    Bill。Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    很遗憾听到这个消息。 您是否碰巧知道在选择 CHEMID 时 GPCCHEM 给出的错误百分比? CHEMID 定义了一个大于 DOD %的特定 OCV 曲线,而不是以 mAh 为单位的绝对容量。 因此,如果 CHEMID 容量和电池容量不匹配,这种情况并不罕见,甚至必然是一个问题。 当然,如果不匹配,学习周期就会更有可能失败。 我仍然建议将设计容量值更改为实际电池的值。 请告诉我您是否能够获得更多信息/日志,或者在学习周期中再次尝试。

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    以下是客户的反馈。

    “准确地说,上周我尝试上传完整的充电和放电周期数据,并获得了推荐的 Chem ID,但似乎仍然不准确。

    放电时间为2小时,可能太短。 上星期四,我完成了一个完整的循环,充电2.5小时,放松2小时,放电5小时,然后放松10小时。 但上星期五我被孤立在家里,本周其他电子工程师被隔离。 当我获得新的日志数据时,我会再试一次。

     顺便提一下,BQ27Z561金色图像是否可以应用于 BQ27Z561-R2?”

    客户是否可以 将 BQ27Z561金色图像用于 BQ27Z561-R2?

     非常感谢。

    此致,

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    需要注意的一点是,Qmax 应更新学习周期的充电部分。 我知道您的客户选择现在有限,但首先要调查的应该是充电部分的充电终止。 这是我所经历的学习周期中最常见的问题。  

    对于金色图像,使用 BQ.FS 或 SREC 文件应在两台设备之间工作。 但是,您不能简单地使用.GG,因为两者之间的 DF 可能略有不同。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.