我设计的电气原理图的输入电压为40~55V,输出电压 为24V,原理图如下所示:
问题是输出电压不稳定, LM25037的输出输出为 OUTB PIN,最大占空比为50%,不能通过 RT2 电阻设置。
问: LM25037的输出输出占空比是否最大为50%? 如果不是,除了 RT2 电阻之外,这种断路循环的限制是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表第7.4.5节指出,outa 和 OUTB 的最大占空比固有限制在50%以下,并基于 RT2电阻器的值。
根据您的示意图: 对于 RT2=41.2k,我计算死时间,DT=206ns。 对于 RT1=15k,我计算 Fosc=379.4kHz。
我可以解析数据表中 Dmax = 92.18%的方程式1。 这是 OUT1 + OUT2的占空比。 因此,每个 OUTx 的输出量为~46%。
此示意图是否实现了降压调节器。 我不确定 LM25037能做到这一点。
此致,
埃里克
您好,建林
1)是。 OUT1 (和 OUT2) 最大占空比小于50%。 数据表第7.4.5节说明了这一点。
2)不幸的是,您的设计需要 Vout / Vin (最小)占空比,24V/48V = 50%,考虑到损耗,该占空比更高。 LM25037在其应用中未指定同步降压。 它用于 “全桥,半桥,推挽式”拓扑。
OUT1和 OUT2交替,每个都具有相同的准时性。 此处显示了典型的推挽式拓扑。
埃里克