This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:LM25037占空比问题[紧急]

Guru**** 2529280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085431/lm25037-lm25037-duty-cycle-problem-emergency

部件号:LM25037

我设计的电气原理图的输入电压为40~55V,输出电压 为24V,原理图如下所示:

问题是输出电压不稳定, LM25037的输出输出为 OUTB PIN,最大占空比为50%,不能通过 RT2 电阻设置。
问: LM25037的输出输出占空比是否最大为50%?   如果不是,除了 RT2 电阻之外,这种断路循环的限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第7.4.5节指出,outa 和 OUTB 的最大占空比固有限制在50%以下,并基于 RT2电阻器的值。

    根据您的示意图: 对于 RT2=41.2k,我计算死时间,DT=206ns。  对于 RT1=15k,我计算 Fosc=379.4kHz。

    我可以解析数据表中 Dmax = 92.18%的方程式1。  这是 OUT1 + OUT2的占空比。  因此,每个 OUTx 的输出量为~46%。

    此示意图是否实现了降压调节器。  我不确定 LM25037能做到这一点。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Eric

    感谢您的回复。

    1. OUT1的最大占空比 分别小于50%,对吗?  

    2.如果  OUT1小于 50%,则我的设计无法实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林

    1)是。 OUT1 (和 OUT2) 最大占空比小于50%。  数据表第7.4.5节说明了这一点。

    2)不幸的是,您的设计需要 Vout / Vin (最小)占空比,24V/48V = 50%,考虑到损耗,该占空比更高。  LM25037在其应用中未指定同步降压。  它用于 “全桥,半桥,推挽式”拓扑。

    OUT1和 OUT2交替,每个都具有相同的准时性。  此处显示了典型的推挽式拓扑。

    埃里克