This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:TPS54200设计问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084437/tps54200-tps54200-design-question

部件号:TPS54200

我一直在与 TPS54200合作,我们最初选择这一部分是因为我们真的很喜欢数据表中所说的低 PWM 的精确度,它似乎可以跟踪我们在内部验证的内容。 我们收到的反馈表明,我们驾驶的 LED 对应用来说太亮了。 我希望您和您的团队能够就一些组件价值变化提供建议,这些变化可能会帮助我们解决问题,或者为我们的应用提供替代的 LED 驱动器。

设计要求:

  • 恒定电流驱动
  • PWM 输入控制
  • 驱动5.4 V 系列 VF 堆栈中的2个 LED
  • 最大电流3mA - 5mA (最初为20mA)需要进行一些额外的验证

开放式问题:

  • 该驱动器在低电流下的功能如何?
    • 我们是否在适用的使用案例之外?
  • 在这方面,我们有哪些误差幅度?我们可以采取哪些措施来提高低电流反馈的准确性?

当前的灵活性领域:

  • VIN/VLED = 10V,我们可以更改此值
  • 我们可以改变这些情况的任何消极因素
  • PWM 逻辑电平可能会改变
  • PWM 频率我们也可以更改此频率,目前,20kHz 我们已经验证了高达50kHz 的频率,但我们确信可以达到100kHz
  • 新驱动器我们可能有 TPS54200的内部库存,但欢迎提供替代建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷利,

    模拟调光无法保证低电流准确度。 PWM 调光可以实现更高的准确度,这意味着您可以设置较高的电流幅度(如20mA),并应用25% PWM 以获得5mA 等效输出电流。

    巴西,

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好。

    感谢您的回复。很遗憾,对于此应用,恒定电流驱动非常理想。您是否可以为低恒定电流驱动应用推荐其他零件号?

    此致,

    雷伊利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好。

    如果电流的准确度不是我最关心的问题,而我更关心低噪声和一般重复性,那么除了电流准确度之外,我还应该考虑其他问题吗?

    此致,

    雷伊利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷利,

    为了在小电流下获得更好的准确度,需要使用当前结构的恒定电流 LED 驱动器。 我推荐使用线性拓扑的 LP50xx 系列。 您可以减少 VIN 以接近 VOUT,从而提高效率。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好。

    好的,谢谢您的此部分推荐。 为了完成这款驱动器在低电流下的局限性,该器件精度问题源自 FB 引脚参考电压标度误差和控制上最小占空比的误差 低电流时的 SW 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷利,

    电流越低意味着参考电压越低, 参考电压精度越低,这一点无法保证。 此外, 电感器电流波纹对较低输出电流有很大影响。

    罗宾