我一直在与 TPS54200合作,我们最初选择这一部分是因为我们真的很喜欢数据表中所说的低 PWM 的精确度,它似乎可以跟踪我们在内部验证的内容。 我们收到的反馈表明,我们驾驶的 LED 对应用来说太亮了。 我希望您和您的团队能够就一些组件价值变化提供建议,这些变化可能会帮助我们解决问题,或者为我们的应用提供替代的 LED 驱动器。

设计要求:
- 恒定电流驱动
- PWM 输入控制
- 驱动5.4 V 系列 VF 堆栈中的2个 LED
- 最大电流3mA - 5mA (最初为20mA)需要进行一些额外的验证
开放式问题:
- 该驱动器在低电流下的功能如何?
- 我们是否在适用的使用案例之外?
- 在这方面,我们有哪些误差幅度?我们可以采取哪些措施来提高低电流反馈的准确性?
当前的灵活性领域:
- VIN/VLED = 10V,我们可以更改此值
- 我们可以改变这些情况的任何消极因素
- PWM 逻辑电平可能会改变
- PWM 频率我们也可以更改此频率,目前,20kHz 我们已经验证了高达50kHz 的频率,但我们确信可以达到100kHz
- 新驱动器我们可能有 TPS54200的内部库存,但欢迎提供替代建议