“线程: TPS70933, 测试”中讨论的其它部件
尊敬的 TI 专家:
应用:75Vin --> LM5009降压14V --> LDO TPS70933 3.3V
为了节省功耗,LM5009的最小负载仅具有 LM5009 FB 电阻器(47k+10K)和 LDO 负载(3~4mA)。
对于此应用程序,如果 LM5009的 Vout 为0,则第一次开机不会有问题。
问题如下所示:
步骤1:VIN 打开并等待5秒
步骤2:VIN 关闭并等待1~2s
步骤3:VIN 再次打开
结果是 LM5009由于 LM5009的输出高于2.5V 而无法重新启动,如下图所示。
仅等待 LM5009的输出降至< 2V,LM5009可以再次重新启动。
LM5009重新启动是否有最小输出电压? 或者是否存在其他一些根本原因导致此问题?
希望尽快获得您的反馈。
请提前感谢。
向东。