This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009:LM5009重新启动的最小输出电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084152/lm5009-min-output-voltage-for-lm5009-reboot

部件号:LM5009
“线程: TPS70933测试”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 专家:

应用:75Vin --> LM5009降压14V --> LDO TPS70933 3.3V

为了节省功耗,LM5009的最小负载仅具有 LM5009 FB 电阻器(47k+10K)和 LDO 负载(3~4mA)。

对于此应用程序,如果 LM5009的 Vout 为0,则第一次开机不会有问题。

问题如下所示:

步骤1:VIN 打开并等待5秒

步骤2:VIN 关闭并等待1~2s

步骤3:VIN 再次打开

结果是 LM5009由于 LM5009的输出高于2.5V 而无法重新启动,如下图所示。

仅等待 LM5009的输出降至< 2V,LM5009可以再次重新启动。

LM5009重新启动是否有最小输出电压? 或者是否存在其他一些根本原因导致此问题?

希望尽快获得您的反馈。

请提前感谢。

向东。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    附加信息:  如果 LDO 的输入电压低于2.5V,则当 LDO TPS70933关闭时,LM5009的输出电压下降缓慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好向东,

    当输出电压降至2V 时,Vin 电压是多少?

    您能否同时测量 VIN,BST,SW 和 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    如所提供的图片所示,VIN 为~10V 至75V。

    我在家工作。 因此,请仅提供一些参考信息。

    图中显示了 VIN。

    —BST 如图所示。

    -SW 与 BST 类似,无偏移。

    —VCC 约为7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好向东,

    您什么时候可以再次测试?

    不确定此行为是否是由 Cboot 刷新引起的,当 VIN 下降到低于目标 VIN 时,需要检查详细信息

    B R
    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    我还在家里工作。 Cboot 刷新的含义是什么? 这是否意味着重建 MOSFET 栅极的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好向东,

    Cboot 是 BST 和 SW 引脚之间的电流上限,当 Cboot 电压降低于 UVLO 阈值时,它具有最高的充电优先级。

    B R
    安迪