This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4002-SP:精密输出容差

Guru**** 1090800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4002-SP, TPS50601A-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084937/tps7h4002-sp-tight-vout-tolerance

部件号:TPS7H4002-SP
“线程”中讨论的其它部件: TPS50601A-SP

TPS7H4002-SP 是否能够提供1.0V +/- 3%的输出?  VIN = 5V,输出= 600 mA (额定)。  

基于数据表的 Vref 容差+/-1.5%。  反馈电阻器需要非常严格的容差。 使用计算器工具,我似乎可以瞄准具有足够输出电容的精密瞬态性能和输出波纹。  

关于 TPS7H4002支持目标规范的程度的任何其他见解”  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我认为+/-3%是非常可以实现的。  数据表+/-1.5%中的 VREF 容差包括所有变量,包括温度,PVIN,TID 和最具漂移。  应用特定参数(如 PVIN 和温度范围)可以极大地减少这种预期变化,并使用来自单个工艺批次的设备(这是 TI 提供的购买选项)。  此外,正如您所提到的,樱桃色拾取或使用非常严格的公差输出电阻器可以减少或完全消除 零零件到零件变化的时间。  最后,通过增加更多输出电容,可以减少电流负载步进造成的任何交流偏差。  由于 IOUT 的额定电流为600mA,因此您的应用似乎不会要求执行非常大的负载步骤,例如1A-3A。  这还有助于最大程度地减少交流瞬态偏差。

    此致,

    基督徒   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    感谢您的确认。  您认为 PSpice 瞬态模型在添加输出电容时检查负载步进响应是否有效?  我知道 TPS7H4002计算器可以帮助确定目标输出变化的最小输出电容(带负载步长),但我也希望能够对结果建模。 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “是”使用 pspice 瞬态进行模拟对此有效。  我过去对 TPS50601A-SP 进行了这项练习;确定了使负载步长瞬态低于目标阈值所需的输出电容量。  但是,必须包括每个输出电容的准确 ESR。

    谢谢

    基督徒