“线程”中讨论的其它部件: TPS50601A-SP
TPS7H4002-SP 是否能够提供1.0V +/- 3%的输出? VIN = 5V,输出= 600 mA (额定)。
基于数据表的 Vref 容差+/-1.5%。 反馈电阻器需要非常严格的容差。 使用计算器工具,我似乎可以瞄准具有足够输出电容的精密瞬态性能和输出波纹。
关于 TPS7H4002支持目标规范的程度的任何其他见解”
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS7H4002-SP 是否能够提供1.0V +/- 3%的输出? VIN = 5V,输出= 600 mA (额定)。
基于数据表的 Vref 容差+/-1.5%。 反馈电阻器需要非常严格的容差。 使用计算器工具,我似乎可以瞄准具有足够输出电容的精密瞬态性能和输出波纹。
关于 TPS7H4002支持目标规范的程度的任何其他见解”
您好,
是的,我认为+/-3%是非常可以实现的。 数据表+/-1.5%中的 VREF 容差包括所有变量,包括温度,PVIN,TID 和最具漂移。 应用特定参数(如 PVIN 和温度范围)可以极大地减少这种预期变化,并使用来自单个工艺批次的设备(这是 TI 提供的购买选项)。 此外,正如您所提到的,樱桃色拾取或使用非常严格的公差输出电阻器可以减少或完全消除 零零件到零件变化的时间。 最后,通过增加更多输出电容,可以减少电流负载步进造成的任何交流偏差。 由于 IOUT 的额定电流为600mA,因此您的应用似乎不会要求执行非常大的负载步骤,例如1A-3A。 这还有助于最大程度地减少交流瞬态偏差。
此致,
基督徒