您好,E2Experts,
我有多块采用 TPS6508640设计的主板为 Xilinx ZU3和 ZU2 MPSoC 供电,我看到一些与 TPS6508640的工作温度相关的意外行为与所有主板一致。
我们所看到的:

数据表指定当达到 TRCIT 时,PMIC 将进入紧急关机状态(SWCS138D 中的第8.10.7节),且 DS 中的温度为最小130C。 本节没有提到这一点。 DS 中未描述 TPS6508640达到该阈值时的行为,但可以从以下信息中推断:在该阈值下不会预期导轨排序。
然而,我们发现,在登记号0xB4中,TCRIT 被错误地断言,其外壳温度为~110C。 从 PSI-JT 参数和整个板上的总耗散小于6W,Tj 预计为~112C,远低于 TCRIT 值。

TRCIT 的错误断言与电源轨的瞬时关闭有关,由于 我们的启用 PIN (CTL3)与查看 TPS6508640输入电压的主管发出的电源正常指示绑定,因此电源轨立即重新启动。
当~超过130C 的外壳温度时,由于 TCRIT 已在 thot 阈值下被断言,因此寄存器中的标志没有变化,因此我们看到了预期的和描述的紧急关闭,在紧急关闭时,导轨将放电并保持放电状态,直至外壳冷却到 T Ü V TCRIT-TCRIT_HYS。
因此,您可以帮助解释为什么 TPS6508640在通过 thot 阈值时会暂时关闭导轨。 在 DS 中,它在哪里描述了这种行为? 在这里,我们可以找到 PMIC 功能块图中所示的热监控块说明。 是否 可以采取措施来绕过这种行为?
此致,
罗布·罗德里格斯