This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:thot 和 TCRIT 断言温度相同,导致滑轨短暂关闭

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085673/tps650864-thot-and-tcrit-asserted-at-same-temperature-and-causing-momentary-shutdown-of-rails

部件号:TPS650864

您好,E2Experts,

我有多块采用 TPS6508640设计的主板为 Xilinx ZU3和 ZU2 MPSoC 供电,我看到一些与 TPS6508640的工作温度相关的意外行为与所有主板一致。

我们所看到的:

数据表指定当达到 TRCIT 时,PMIC 将进入紧急关机状态(SWCS138D 中的第8.10.7节),且 DS 中的温度为最小130C。  本节没有提到这一点。  DS 中未描述 TPS6508640达到该阈值时的行为,但可以从以下信息中推断:在该阈值下不会预期导轨排序。

然而,我们发现,在登记号0xB4中,TCRIT 被错误地断言,其外壳温度为~110C。  从 PSI-JT 参数和整个板上的总耗散小于6W,Tj 预计为~112C,远低于 TCRIT 值。  

TRCIT 的错误断言与电源轨的瞬时关闭有关,由于 我们的启用 PIN (CTL3)与查看 TPS6508640输入电压的主管发出的电源正常指示绑定,因此电源轨立即重新启动。

当~超过130C 的外壳温度时,由于 TCRIT 已在 thot 阈值下被断言,因此寄存器中的标志没有变化,因此我们看到了预期的和描述的紧急关闭,在紧急关闭时,导轨将放电并保持放电状态,直至外壳冷却到 T Ü V TCRIT-TCRIT_HYS。  

因此,您可以帮助解释为什么 TPS6508640在通过 thot 阈值时会暂时关闭导轨。  在 DS 中,它在哪里描述了这种行为?  在这里,我们可以找到 PMIC 功能块图中所示的热监控块说明。  是否 可以采取措施来绕过这种行为?

此致,

罗布·罗德里格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    我们已将此线程分配给相应的工程师,她应该能够在星期五之前返回给您。 谢谢你。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    感谢您的耐心等待!  众所周知,这一热问题也在通过电子邮件进行讨论。 我们将在实验室中使用 EVM 进行一些测量,并应能够在下星期三提供更新。 我还想确保 我对示意图的反馈和问题已在您的末端收到。请找到以下备注。   

    • 为什么 要在 Buck3上使用6.8uH 电感器,在 Buck5上使用2.2uH? 数据表中指出,三个降压转换器(Buck3/4/5)针对0.47uH 或1uH 进行了优化。 可以使用其他值,但必须按照数据表中的方程式5/6并使用切换频率图解上的数据仔细选择这些值。 您能否提供更多有关如何选择这些电感器的详细信息?  
    • 如果使用 TPS6508640 (具体为该型号),则 Buck4必须具有其外部组件。 该滑轨是加电顺序的一部分,需要相应的内部 PGOOD 信号才能正确启用下一个滑轨,即 Buck3。 强制 FB 引脚上的电压可能是绕过内部电源的一项工作,A 可防止关机,但我们更希望客户在需要定制 OTP 设置时使用 TPS65086100 (用户可编程版本)。   
    • 其中一个 GPIO (GPO4)缺少其上拉电阻。
    • 您能否完成布局核对表并将其发回给我们? 以下是链接: TPS65086x 原理图和布局核对表(修订版 a)。 如果您还可以共享布局中包括 PMIC 及其外部组件的部分,这些部分将非常有用。 这可以由私有 E2E 消息共享。  
    • 数据表中的方程式(“9.2.2.1控制器设计程序”一节)是否用于计算降压控制器(降压1/2/6)的电感器和电容器值? 每个降压控制器上预期的最大负载电流是多少?

    谢谢,

    Brenda