This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:阈值计算

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, TPS3703
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085476/tps3702-threshold-calculation

部件号:TPS3702
“线程: TPS3703”中讨论的其它部件

您好,

分别计算欠压和过压阈值(最小/最大)的正确方法是什么? 如果我阅读了数据表。 它只是标称容差+/-阈值精确度。 举了一个例子:

额定阈值+/-4%,阈值精度为0.9%->,导致容差范围为+/-3.1到4.9%

如果我检查 TPS3702解码器表,则有两个问题:

1)计算方法如下:标称阈值电压 x (1+阈 值精度),基本为(1+4%)*(1+0.9%),导致超出上一个计算值的范围(+/-3.064%至4.936%)。 从我的角度看,解码器表中的方法是错误的。 偏差不是标称阈值的百分比,它简单地表示绝对偏差(相同单位)

2)解码器分布表使用数据表4中提供的释放阈值。 在另一个线程(“TPS3702滞后”)中,我已经得到确认,这些值被四舍五入到2位,因此不能反映确切的阈值。

总结:从我的角度看,计算阈值范围的正确方法是将标称监测电压乘以(1+/-(标称阈值+/-阈值准确度)),从而以百分比表示标称阈值及其准确度。

请确认上述方法吗? addon:如果我正在检查数据表中类似设备(TPS3703),这似乎是正确的方法。

提前感谢!

此致,

安德烈亚斯·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯您好

    感谢您提出问题,要计算阈值,它是(额定电压)*(1 +/-阈值精度)。

    例如:  

    3.3*(1 +/-4%)=3.43,3.168

    3.3*(1 +/- 9%)=3.597,3.003

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西:

    感谢您的回答。 但是,答案与我提出的问题不符。这个问题是关于阈值精度(+/-0.9%),所以与标称阈值+/-4%的偏差。 TPS3702解码器扩展表中的方法与数据表信息不同。 如果我计算3.3*(1+4%)*(1+/-0.9%)作为扩展表,或者如果我计算3.3*[1+(4+/-0.9)],则存在(轻微)差异。 电子表格方法的结果是(+/-3.064%至4.936%),而不是(+/-3.1%至4.9%)。 这种偏差似乎可以忽略不计,但我们接近5%,从组件角度看,这是我们的供应容差要求。

    此致,

    安德烈亚斯·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯您好

    很抱歉,误解了,但正确的方法是 3.3*(1+/-4%)*(1+/-0.9%)

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西:

    感谢您的回答。 但是我不理解,很抱歉再次与您联系。 如果我看一下你第一次答复中的数字,情况似乎不是这样。 阈值精度较低(+/-0.7%)的类似设备(TPS3703)的数据表包含此数字。 根据该数字,阈值精度(+/-0.7%)将直接以百分比(如)的形式与标称阈值相加 4%)。 无论如何,两种计算方法之间的偏差在两个方向上都只有0.036%。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯您好

    对于第二个方程式 ,3.3*[1+(4+/-0.9)],在简化 3.3*(1+/-4%)*(1+/-0.9%)时,它缺少(4%)*(.9%)。

    3.3*(1+-.9%+/-4%+/-(4%)*(.9%)。  (4%)*(.9%)=0.036 %是您看到的偏差。

    杰西