“线程: TPS3703”中讨论的其它部件
您好,
分别计算欠压和过压阈值(最小/最大)的正确方法是什么? 如果我阅读了数据表。 它只是标称容差+/-阈值精确度。 举了一个例子:
额定阈值+/-4%,阈值精度为0.9%->,导致容差范围为+/-3.1到4.9%
如果我检查 TPS3702解码器表,则有两个问题:
1)计算方法如下:标称阈值电压 x (1+阈 值精度),基本为(1+4%)*(1+0.9%),导致超出上一个计算值的范围(+/-3.064%至4.936%)。 从我的角度看,解码器表中的方法是错误的。 偏差不是标称阈值的百分比,它简单地表示绝对偏差(相同单位)
2)解码器分布表使用数据表4中提供的释放阈值。 在另一个线程(“TPS3702滞后”)中,我已经得到确认,这些值被四舍五入到2位,因此不能反映确切的阈值。
总结:从我的角度看,计算阈值范围的正确方法是将标称监测电压乘以(1+/-(标称阈值+/-阈值准确度)),从而以百分比表示标称阈值及其准确度。
请确认上述方法吗? addon:如果我正在检查数据表中类似设备(TPS3703),这似乎是正确的方法。
提前感谢!
此致,
安德烈亚斯·