This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:复位断言的内部电阻值,Vdd=5V 的最大输出电压。

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085728/tps3899-internal-resister-value-on-reset-assert-and-max-output-voltage-on-vdd-5v

部件号:TPS3899
线程中讨论的其他部件:TLV758P

您好,

在 TPS3899DL 的数据表中,当 Vdd=3.3V,IRESET (接收器)=2mA 时,输出电压为最大300mV。  因此,MAX 内部电阻器为300mV/2mA=150ohm。  正确吗?

此外,Vdd=5.0V 如何?   请告诉我们 Vdd=5.0V,IRESET (接收器)=xxx 下的最大输出电压吗?

我的客户希望通过降低 TPS3899DL 上的拉电阻值来快速唤醒。  但是,他担心以下问题。  这就是他为什么要问的原因。

  • 由于 TPS3899DL 的系统环境,TPS3899DL 的功耗。
  • 增加最大输出电压,因为降低了上拉电阻

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有 Vdd=5V 的表征,但 由于300mV/2mA=150ohm 被认为是最坏的情况,因此您应该能够将该值用于5V。

    您是否知道电阻器的电阻值将降低到什么?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西-桑,

    按下“解决按钮”是错误的。

    >>您是否知道电阻器的电阻值将降低到什么?

    我的客户计划使用1.5k_ohm 上拉电阻至5V,Vcc=5V。  在这种情况下,“TPS3899DL 的最大电压”是否为300mV?   他希望确认这一点,因为 TPS3899输出与最小输入电压为300mV 的 TLV758P_EN 连接。    欢迎大家发表评论。  请告诉我们。

    谢谢,致以诚挚的问候,
    哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈特里-桑,

    对于此应用的上拉电阻器,1.5千欧太低。 建议的范围约为10kohm-50kOhm。

    杰西